This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPRC265:DSPLIB C674х 矩阵函数

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/863406/sprc265-dsplib-c674-matrix-functions

器件型号:SPRC265

大家好、

我的客户意识到、与 C66x DSPLIB 相比、μ C674х 内核的 DSPLIB 显著降低了矩阵功能。

我们是否有适用于 μ C674х 内核且具有扩展矩阵功能的 DSPLIB 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指出客户在 C674x 上寻找的与 C66x 相比缺失的功能。 C66x 是 C674x 的下一代 DSP 架构、增加了复杂数据类型功能和指令、并增加了对双精度浮点数据类型的增强支持。  如果比较 C674x 和 C66x、则只应缺少具有复杂数据类型和双精度函数的函数。

    除此之外、如果缺少任何其他功能、请告知我们。 如果客户希望利用 C674x 上具有双精度的复杂矩阵或矩阵、他们可以选择在 C674x DSP 上交叉编译该函数、从而使用该函数的自然 C 实现。  

    (DSPLIB 中的每个函数都有一个 C 实现和一个优化的可调用实现、该实现使用仅受 DSP 架构支持的 C 内在函数或汇编语言为 DSP 进行优化。 自然 C 代码可在任何内核上编译)

    此致、

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    客户想知道 dspf_se_lud_inv_cmplx 函数。

    我们是否有用于 C674x 库的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、该函数的优化 DSP 实现仅适用于 C66x DSP、不适用于 C674x DSP。 如我所n`t、复数指令是通过 C66x 架构引入的、不适用于 C674x。 客户将需要使用文件中提供的函数的 C 语言实现:

    他们可以使用-o3编译该代码、并使用编译器中支持的#pragma 来优化 C674x 上的循环。