This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6437Q:TMS320DM6437Q 的解决方案

Guru**** 1701450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM6437Q
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/826468/tms320dm6437q-solutions-to-tms320dm6437q

器件型号:TMS320DM6437Q

您好,专家:

您能否查看 TMS320DM6437Q 支持下图:

数字视频端口是传统 CMOS 传感器输出:PCLK、HSYNC、YSYNC、DATD[0:7]或 DATA[0:15]

RGB666是标准 RGB 输出

您是否有类似的示例或设计向我展示?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    如果您打算附加图片/图表-我看不到它。

    此外、这是否是您正在采用 DM6437进行的新设计?

    请注意、DM6437支持非常有限

    请注意此常见问题解答中提供的指导

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/813421

    所有配套资料/示例(如果有)都是器件产品文件夹的一部分、我们无法分享任何其他内容。  

    此致

    Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我们在以下位置有一个类似的 e2e 线程:

    此致、
    帕维尔