This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6437Q:连接到 CMOS 传感器和 RGB LCD

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320DM6437Q, TVP5146M2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/826814/tms320dm6437q-connection-to-cmos-sensor-and-rgb-lcd

器件型号:TMS320DM6437Q
主题中讨论的其他器件: TVP5146M2

您好!

我想创建以下系统:

CMOS 传感器(OV2710、DVP 接口)>>TMS320DM6437Q=>>LCD (RGB)

DVP 信息是通用数字视频端口、包括:PCLK/VD/HD/数字[9:0]、 VPFE 是否支持此 DVP 接口?  此外、OV2710需要系统 时钟输入 XVCLK (24M Hz)、 我在 VPFE 中看不到它、在哪里引脚可以为传感器提供时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    [引述 USER="Rob JASON"] DVP 信息是通用数字视频端口,包括:PCLK/VD/HD/数字[9:0], VPFE 是否支持此 DVP 接口?[/QUERP]

    在我可以找到的内容中、DM643x 器件支持以下视频输入信号(VPFE):

    PCLK/VD/HD/C_WE/C_Field/CI[7:0]/YI[7:0]

    有关详细信息、请参阅 DM643x 数据表:

    表2-19. VPFE 终端功能

    6.10.1视频处理前端(VPFE)

    6.10.1.1 CCD 控制器(CCDC)

    6.10.1.2预览引擎

    6.10.1.6 VPFE 电气数据/时序

    [引用 USER="Rob JASON"]此外,OV2710需要一 个系统时钟输入 XVCLK (24M Hz), 我在 VPFE 中没有看到它,在哪里引脚可以为传感器提供时钟?[/QUERPLET]

    我也找不到具有此类功能的 VPFE 引脚。 您需要查找其他 DM643x 器件引脚或使用外部时钟发生器。 对于 DM643x 引脚、您可以检查 CLKOUT0引脚是否对您有用。 有关 CLKOUT0信息、请查看 DM643x 数据表。

    您还可以参阅 DM64x EVM、并检查 TVP5146M2视频解码器如何连接到 VPFE:

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 VPFE 的更多信息、请参阅以下用户指南:

    此致、
    帕维尔