有人可以帮助我计算 TMS320C6414T 的(理论)触发器吗?
据我所知、FPS 的计算方法是:"CPU 内核"x"CPU 插槽"x"每秒周期"x"每周期的 FLOPS
由于 DSP 是定点、那么获取每周期触发器等效值的方法是什么? MIPS 值、每个周期的指令或每个周期的运算能否用作等值(如果是、哪一个)?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有人可以帮助我计算 TMS320C6414T 的(理论)触发器吗?
据我所知、FPS 的计算方法是:"CPU 内核"x"CPU 插槽"x"每秒周期"x"每周期的 FLOPS
由于 DSP 是定点、那么获取每周期触发器等效值的方法是什么? MIPS 值、每个周期的指令或每个周期的运算能否用作等值(如果是、哪一个)?
提前感谢您。
您好、Sahin、
感谢 您的回答。 我提出这一要求的原因是、DSP 或信号处理架构可能会受到 EAR 条例的约束并低于4A994B (或4A003)、但前提是它们的调整峰值性能超过0.0128加权 TeraFLOPS。 因此、我需要确定触发器、以查看我们的信号处理和图像增强架构是否不受 CCL 控制、而仅受 EAR99的 EAR 控制。
也许有人知道如何得出结论?
提前感谢。
此致、
Steffen
Steffen
Sahin 在内部转发了这篇文章-我们讨论过,我将在下面总结讨论-这可能是我们能为您提供最好的帮助...
FL IN FLOPS 代表浮点。 这意味着 C64x 浮点功能为0、因为它不能进行原生浮点运算。 假设 希望成为真正的理论定点处理器、则可以在 MAC 编号的/100至/1000之类的位置运行 SW 仿真浮点。
C6414软触发器性能不会接近极限。 它甚至不会执行这么多的整数运算。
MMAC 是 M (百万)整数乘法、这些内核的累加在2400-4400范围内、根据、您可以推断它不会对浮点值小得多的任何内容执行0.00128T 运算。
感谢大家、
这也是我们内部提出的。 由于我们在一个图像增强架构上使用多个内核、因此我们决定联系 BIS、以获得有关此问题的最终意见。 如果您愿意、我可以随时为您提供最新信息。
我并不是说使用 FLOPS 比较架构的计算能力是一个糟糕的主意、但对于某些架构、它会使一切都非常痛苦。
此致
Steffen Peilke
谢谢 Steffen -我们一定会感谢您的最终处置以及 BIS 和您的组织提供的任何意见/建议-如果您可以发布/更新- 我们将不胜感激。
您好、Mukul、
BIS 对我们已经得出的结论给出了类似的回答。 以下是他们给我写的内容:
您好、Steffen、
应用程序公式仅适用于使用64位或更多浮点运算的处理器。 如果您的架构中的处理器不执行浮点操作、或使用小于64位的浮点操作、则该应用程序将为零。
如果适用、制造商通常可以为其芯片提供应用值、因此您也可以从他们那里获取此信息。
希望这对未来有所帮助。
此致。
Steffen