This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:有关文档 spruhy8e 的问题(K2G 系列参考手册)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/568952/66ak2g02-question-about-document-spruhy8e-k2g-family-reference-manual

器件型号:66AK2G02

大家好、

我的客户正在学习66AK2G0x 文档 spruhy8e、并有疑问。

“66AK2G0x

多核 DSP+ARM KeyStone II

片上系统(SoC)

德州仪器产品系列

技术参考手册”

 

第1726页、

图10-33. 处理连续非突发外设数据示例重新加载参数

配置

(c)传输通道的 EDMA 重载参数(参数集65)

目的 BCNT 索引(DSTBIDX)= 0001h

 

由于目标地址相同、该值是否应为零?

以下部分还使用“目标 BCNT 索引”的值“1”而不是“0”。

 与图10-35相同的问题。

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能无法理解您的问题。  我认为、由于这是从外设到存储器的接收通道、因此源不会递增、但目标将递增。  我应该错过什么?

    您可能是指可能有拼写错误的传输通道(参数集65、下表)(源索引和目标索引均为1)

    已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我指的是图10-33。

    (c)传输通道的 EDMA 重载参数(参数集65)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是拼写错误、您能否评论一下更正内容、以便我可以将其转发给我的客户?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、发布正确

    我们在复制和粘贴时并没有更改源和目标的 BCNT 索引

    我将报告它

    已运行