大家好:
现在、我们要开发定制板、SoC 是 am3358。
我们希望使用大圆来实现两个函数。
一个是 EtherNet/IP、另一个是 Profibus DP。
现在、我们已经检查了引脚多路复用器、并且大圆可以得到它。
但我们不知道普劳斯固件是否可以获得它。
我们不知道是否可以同时下载 EtherNet/IP 固件和 Profibus DP 固件
谢谢
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
现在、我们要开发定制板、SoC 是 am3358。
我们希望使用大圆来实现两个函数。
一个是 EtherNet/IP、另一个是 Profibus DP。
现在、我们已经检查了引脚多路复用器、并且大圆可以得到它。
但我们不知道普劳斯固件是否可以获得它。
我们不知道是否可以同时下载 EtherNet/IP 固件和 Profibus DP 固件
谢谢
此致
尊敬的 Paula
感谢您的回复。
我们希望使用 am3358 SOC 打造工业协议转换器,
它可以接收 EtherNet/IP 数据、然后发送 Profibus DP 数据。
因此、我们必须确保 am3358 SOC 可以同时下载 EtherNet/IP 固件和 Profibus 固件!
如果 am3358无法使其成立、您能告诉我哪个 SOC 可以实现此操作吗
例如 am4378 SOC,am57x SOC?
此致
谢谢
您好、Xixi、AM57x SoC 将更适合您的需求。 请在 中查看我们的 TI 参考设计工业通信网关 PROFINETIRT
PROFIBUS参考设计 ,我认为它可以帮助您提出想法。
谢谢、
Paula