主题中讨论的其他器件: AM5718、 DRA722、 TCA9535、 PMP、 ADS7950
1)am5716有5个网卡,3个网卡已启用。 我为所有三个启用的网卡设置了一个虚拟 IP 地址,但只有 eth4网络设备遇到通信问题。
2)当我通过 eth4连接到以太网时、我发现我无法访问互联网。 当我抓取网络数据包时,我发现它是通过绑定到虚拟 IP 地址的套接字连接到 Internet 的。 实际上,它应该通过绑定到 eth4主网卡的插槽连接到 Internet。 其它两个网卡不存在此问题。
3)下图中的第一个红色框显示了主网卡和 eth4虚拟网卡的 IP 地址。 第二个红色框显示系统的路由命令结果。
下图是捕获的网络数据包的屏幕截图。 可以看出套接字绑定到了 eth4:的虚拟 IP 地址