请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 AM57xx 团队、
是否有人解释 过 CTRL_CORE_CONTRAL_DDRO_0的位5是如何实现的?
我们的客户发现、其电路板上的 RAM 访问仅在低10位设置为0x260时有效。 但是、有不同的配置建议可用。 他是一个名单:
TRM 显示了0x260的设置
EMIF_RegisterConfig 电子表格工具将其设置为0x240
IDK 的 U-boot 设置为0x240
IDK 可用于设置0x240或0x260
客户电路板仅与0x260搭配使用
他们希望了解该寄存器的设置。
谢谢、
Darren