尊敬的 TI 团队:
我们参考 AM574x IDK 数据表、并将在 DDR3上使用 ECC
TI 团队能否帮助我们确认此 AM5749硬件电路是否可以与之配合使用?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
一个初始注释是、连接到 AM57x DDR ECC 引脚的存储器与连接到 AM57x DDR 数据引脚的存储器不同。 我不确定在哪里可以找到这些相应器件的数据表;但是、下面是有关 ECC 存储器选择的一般性声明。
连接到 DDR ECC 总线的 DDR 存储器不需要与连接到 DDR 数据总线的 DDR 存储器具有相同的器件型号。 但是、也存在一些限制。 为 DDR ECC 总线选择存储器时、必须遵守以下限制。 与数据总线上的 DDR 存储器相比、DDR ECC 存储器必须:
•匹配相同的 DDR 类型(DDR3、DDR2等)和速度等级
•具有相同数量的内部组
•具有相同数量的列
•行数大于或等于
此外、
•应按照器件数据手册中的布线准则正确连接未使用的引脚。
•EMIF 寄存器设置应配置为满足两个不同 DDR 存储器之间更大的最小时序要求和更小的最大时序要求、以确保连接到 EMIF 通道的所有 DDR 存储器都在其指定的范围内运行。
如果您有任何其他具体问题、请告知我们;谢谢。
此致、
Kevin