This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6747:强制_c_int00地址

Guru**** 542470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1169971/tms320c6747-force-_c_int00-address

器件型号:TMS320C6747

你好。

我需要使用 CCS 9.3和 DSP/BIOS 6设置_c_int00地址。

我需要这一点、因为我必须生成一个必须在旧系统中运行的二进制文件。 在该系统中、二进制文件由外部处理器加载、入口点必须相同。 旧的二进制文件由 CCS 3.x BIOS 5生成。 在链接器 cmd 文件中、使用设置了入口点

引导> 0xC0000000

-l BIOS.a674 (.sysinit)

但它不适用于 CCS 9.3和 BIOS 6。

有人可以帮帮我吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 此主题并 查看其是否有用。

    另请注意 、TI 已停止支持 C674x 的基于 TI-RTOS 的裸机软件开发。 请参阅 公告 、在此处查找综合资源。

    此致、

    _________