This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:是否有 XDS110 (TMDSEMU110-U)的替代产品? 无法在任何地方找到它们。

Guru**** 647080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170181/processor-sdk-am437x-is-there-an-alternative-to-xds110-tmdsemu110-u-can-t-find-them-anywhere

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

您好:

是否有替代产品(TI 或其他制造)可用作 PRU 的 JTAG 调试器并与 Code Composer 兼容?

谢谢

霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈沃德、您好!

    您是否正在使用 TI 的 EVM 板? 如果是、您使用的是哪一个?

    谢谢、

    _________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我的 SK 评估板没有内置 XDS、因此不需要。  

    我们的定制板需要它。   我的同事有一个,但我们在不同的大陆,我也需要一个。  他在我们的电路板上工作正常。

    谢谢

    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS100的替代方案是 TMDSEMU200-U 调试探针|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找 XDS110的替代产品。  我需要替代的实际器件型号为:  

    TMDSEMU110-U

    XDS100和 TMDSEMU200-U是否与110兼容?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我有一个排印错误。 我是说 XDS110的替代产品、即  TMDSEMU110-U

    TMDSEMU200-U 与 XDS110不兼容。

    让我在我们的调试工具团队中进行循环、以获得进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、  

    我们当前所有基于 XDS 的调试探针均支持 AM437x、并受到 CCS 的全面支持:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AHPc.Wb9z60G4gncUEl6rA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST

    XDS560v2将具有最佳性能(速度)、尤其是对于 AM437x 等多核器件。 但它们成本高昂

    XDS100是最便宜的选择、但性能相对较差。  

    XDS110和 XDS200在价格/性能范围内处于中等水平、总体来讲相当不错。

    更多数据:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AL8OWQmGKOMEKEatbOtBgg__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Ki:

    如果这会产生影响、则这完全用于 PRU 开发。  

    最好

    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="495786" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1170181/processor-sdk-am437x-is-there-an-alternative-to-xds110-tmdsemu110-u-can-t-find-them-anywhere/4403017 #4403017"]如果这种情况有所不同、则仅适用于 PRU 开发。  [/报价]

    是的、上述所有调试探针均支持 PRU 调试。

    谢谢

    Ki