主题中讨论的其他器件:DP83869HM、
大家好、
我们要求在产品中使用 SGMII PHY 以及 QSGMII PHY。
下面显示了在 PSDK Linux 中、以太网交换机由在其中一个 R5F 内核上运行的固件进行管理:
因此、PHY 的低级驱动程序将位于 PDK RTOS 中。
它似乎支持4个 PHY 驱动器、其中没有一个是 SGMII。
我已经看到与 SGMII 讨论问题的相关 e2e 链接:
希望使用 Marvell PHY 的开发人员:
注:"我们不集成或支持3P PHY、您必须与 Marvell 联系才能获得兼容的 PHY 驱动程序并将其与 ENET-LLD 集成。 请查看此集成指南以获取帮助"
时序验证(使用支持单线对以太网或 SPE 的 TI 1000Base T1 PHY、速率高达1000Mbps):
遗憾的是、我们需要标准 GbE PHY、而不是1000Base-T1
另一位要求提供兼容 SGMII PHY 列表的开发人员:
使用 Marvell PHY 的另一个开发人员(88Q5072、汽车以太网100BaseT1、支持高达100Mbps 的 SPE):
TI 是否与任何支持标准1000Base-T 铜缆以太网端口的 SGMII PHY 合作? 甚至是 TI 自己的 SGMII PHY?
如果没有、您能否提供有关如何启动此类 PHY 的步骤?
谢谢!