This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:在 TDA3中添加了1个时钟延迟 H/V 同步

Guru**** 2207170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3542
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1185370/tda3mv-add-1-clock-delay-in-h-v-sync-in-tda3

器件型号:TDA3MV
主题中讨论的其他器件:ADC3542

尊敬的香榭丽舍

我的客户正在使用 TDA3开发热像仪、并尝试将 IR 探测器连接到 TDA3的 VIP 端口。

由于其 IR 检测器的输出是模拟输出、因此需要连接 ADC 并对其进行控制。

请 提供如何在无需任何额外 MCU 的情况下将 ADC 连接到 TDA3?

我们正在推广 ADC3542、但它在输入和输出之间具有1个时钟延迟、客户想知道如何将其与 VSYNC/HSYNC 信号同步。

是否可以 在 TDA3中的 Hsync 和 Vsync 中添加1个时钟延迟?

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    您是指 VIP、即输入端吗? 无 TDA3无法在 HSYNC 和 VSYNC 之间添加1个时钟周期延迟。 VIP 是输入端口、因此它接收 hs 和 vs 信号。 您可以更改时钟边沿、从而将 检测延迟半个时钟周期。  VIP 不会延迟他们。  

    该延迟到底是何时到达的? 它还会影响来自 ADC 输出的数据吗? 通常、VIP 将在 VS 和 HS 低电平有效期间进行捕获、因此请注意、VIP 将能够捕获数据。  

     

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的即时响应、很抱歉我的描述错误。

    让我解释一下他们的系统配置、如下所示。

    红外检测器输出模拟数据、时钟、H/V 同步和这些 H/V 同步将直接连接到 TDA3 VIP 端口、模拟数据和时钟将通过 ADC 以1个时钟延迟连接到 TDA3 VIP 端口、如下所示。

    例如、初始时实际像素将有1个时钟延迟、我想检查我们是否可以在 SW 中对其进行调整以正确捕获像素数据。

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SI、

    遗憾的是、这无法在软件中完成。 在这种情况 下、我建议在 HS 和 VS 线路上添加额外的延迟电路、以将其延迟一个时钟周期、并使其与 ADC 的数据输出保持同步。  

    此致、

    Brijesh