请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2P-ACD 尊敬的 TI 专家:
我们想评估 TDA2P + 1080p (1920*1080)环视摄像头的可能性:
1,环视摄像头:通过 MIPI 提供4个1080p (1920*1080)@60fps 摄像头原始数据输入、TDA2P 是否支持?
2,TDA2P 是否支持540度 透明机箱显示屏?
3 μ A, 3D 环视摄像头用例:(1080p 4CH@30fps 输入)MIPI 输入--》TDA2P 芯片内部视频图像处理和拼接过程以完成----》 BT。 1120输出、即 TDA2P ?延迟 Δ t 的量