This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC5416:DSP 芯片很容易损坏

Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5416
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/693058/tms320vc5416-dsp-chip-was-easily-damaged

器件型号:TMS320VC5416

大家好、我们已经使用 TMS320VC5416 BGA 版本很多年了。  但有时我们发现它很容易被打破、没有任何理由。  因此、我们怀疑设计原理图存在问题。  有许多未使用的引脚未连接。  这些引脚是需要将电阻器接地还是连接到 Vcc?  随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    最好控制引脚的状态。
    尽可能多地配置未使用的信号-例如、HPI 数据引脚作为通用 I/O (GPIOCR 寄存器)。 McBSP 还具有通用 I/O 模式。

    它们能否在损坏前测量流入器件的电流? 检查所有电压轨。
    损坏后、其中一个电压轨是否对地短路或无法达到正常电压?
    最好是找出发生故障的是 DVDD 轨还是 CVDD 轨。
    是否存在任何可见缺陷? 是否有任何组件或器件会发热或冒烟?

    应避免使用浮动输入。 由于高阻抗输入未知、它们可能会消耗大量电流、并且可能会在 CMOS IO 的阈值区域之间振荡。 当 IO 输入介于 VIL 和 VIH 之间时、两个栅极均断开、电流流过 GND。

    我建议客户通过表2-2进行搜索。 数据表(www.ti.com/.../tms320vc5416.pdf)中的信号说明 、查看 I/O 列以查看引脚是否为输入、然后检查该引脚是否悬空。
    简单看一下原理图、我看到一些像 INT0/1/2这样的悬空输入引脚。

    HPIENA、HPI16、TRST 等引脚具有内部下拉电阻、可将输入保持在低电平状态、从而防止振荡和电流从悬空输入流出。 C5x 系列中的新型处理器具有更多的内部拉电阻器、无需外部端接。 否则、这些输入上需要外部端接。

    为了进一步防止电流流动、应遵循最佳做法。 例如、最好将 LED 放置在电源和器件引脚之间、以便引脚吸收电流。 如果您从引脚(如原理图中的 D19)获取电流、则电源必须来自器件 IO 电源轨、这会消耗比 IO 允许的电流更大的电流。 表5.2建议运行条件指定了每个引脚的最大输出电流(8mA、不包括瞬态)

    客户可以将原理图与 C5416 DSK 进行比较: c5000.spectrumdigital.com/.../dsk5416_techref.pdf
    C5416 DSK 确实使用了大多数器件引脚、并且还具有许多拉电阻器...

    希望这对您有所帮助、
    标记