Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS、 CCStudio
您好!
您是否会提供" K2H - EVM 快速入门指南"以实现快速产品开发?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
K2H-EVM 快速入门指南
简介:
本 主常见问题解答文档 将帮助您了解 K2H -使用 K2H (EVM)与 SDK 的处理器器件的功能和特性。 浏览这些常见问题解答列表将帮助客户获得有关 K2H -EVM 的良好实践体验、并有助于更顺畅、更快速地导航至其定制产品开发。
A |
无功能 |
F |
预留出厂编程 |
B |
1次按压:安全关闭 SOC; 4次按压、持续0.5秒:取消重置 |
G |
用于 BMC 现场更新的 MCU 复位跳线 |
C |
COM2:SoC UART 控制台 |
h |
用于引导配置的 DIP 开关: 0001:无引导/JTAG DSP 小端启动模式 0010:NOR SPI 引导 |
D |
COM1:MCU UART 控制台 |
一 |
在 USB 接口中提供2个控制台端口(与“C”和“D”相同) |
e |
预留出厂编程 |
j |
MCU 复位:复位微控制器并将复位整个电路板 |
内容列表
为获得无麻烦的体验、用户需要按顺序执行这些步骤
如何运行 K2H EVM 的开箱即用演示。
---请下载并按照下面快速入门指南中提供的说明和连接设置进行操作。
e2e.ti.com/.../EVMK2H_5F00_QSG_5F00_v0-4.docx
ARM 端: ( Linux )
DSP 端:( RTOS ) 和 ARM 端:( 基于 SYSBIOS 的 RTOS -(非 Linux)))
--------
1.最新的 Linux SDK–
有许多版本的 Linux SDK 可用于 K2H 处理器。 编写本文档时、这是最新的。
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
SDK 名称- PROCESSOR-SDK-RTOS-K2HK 06_03_00_106
下载链接- https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/K2HK/latest/index_FDS.html
========================================================================================================================================================
对于较旧版本的 SDK,请单击上面链接中的“View-All-Versions”,并从以下位置下载: //www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-K2H
请确保 K2H -EVM 的版本号与 SDK 版本相匹配。
2.利用 Linux SDK 和 K2H EVM --
----------------------
DSP 端:( RTOS ) 和 ARM 端:( 基于 SYSBIOS 的 RTOS -(非 Linux)))
最新的 SDK–
有许多版本的 SDK 可用于 K2H 处理器。 编写本文档时、这是最新的。
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
SDK 名称- PROCESSOR-SDK-RTOS-K2H 06_03_00_106
下载链接- http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/K2H /latest/index_FDS.html
========================================================================================================================================================
对于较旧版本的 SDK,请单击上面链接中的“Previous Versions (以前的版本)”,或 从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-K2HK
请确保 K2H -EVM 的版本号与 SDK 版本相匹配。
2.the (IDE) Integrated Development Environment–
由于 PROCESSOR-SDK-RTOS-K2H 06_03_00_106 经测试可在 CCS 版本9.3.0.00012中成功运行而不会出现任何错误、因此建议用户坚持使用此 CCS 版本。
但是、用户可以选择使用更高版本的 CCS。 如果在将兼容版本的 CCS 与 SDK 配合使用时遇到错误、TI 无法保证解决方案。
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
IDE 名称- CCStudio_9.3.0.00012
下载链接- www.ti.com/.../9.3.0.00012
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
4.如何使用具有 IDE 和 EVM 的 SDK
4.a)如何生成基于 CCS 的 PDK 示例。 --用于 ARM 内核和 DSP 内核
[常见问题解答] 66AK2H14:如何为66AK2H14 - K2H EVM 生成 CCS PDK 示例? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
4.b)如何设置开发环境并在 EVM 和开发 PC 之间建立连接。
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
如何在 K2H EVM 上创建"目标配置"和进行"测试连接"
常见问题解答链接- [常见问题解答] 66AK2H12:适用于 K2H 的 CCS 中的目标配置-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
如何在 K2H EVM 上加载和运行 DSP GEL 文件
常见问题解答链接- [常见问题解答] 66AK2H12:在 K2H EVM 中加载 GEL 文件(DSP 和 ARM 内核)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
如何在 K2H EVM 上加载和运行 ARM GEL 文件
常见问题解答链接-[常见问题解答] 66AK2H12:在 K2H EVM 中加载 GEL 文件(DSP 和 ARM 内核)-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
4.c)如何在 K2H EVM (DSP 内核)上运行 UART 示例?
[常见问题解答] 66AK2H12:DSP 内核中 K2H EVM 的 UART 示例-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
4.d)如何在 K2H EVM (ARM 内核)上运行 UART 示例?
[常见问题解答] 66AK2H14:UART ARM 项目-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
其他重要链接和资源
K2H - EVM
购买地点: http://www.ti.com/tool/evmk2h (此链接正在验证中)
原理图和其他硬件文档: https://www2.advantech.com/Support/TI-EVM/EVMK2HX_sd.aspx
K2H 处理器:
关于 K2H 处理器的功能和特性- 产品文件夹: https://www.ti.com/product/66AK2H12
2. 订购地点 : https://www.ti.com/product/66AK2H12#order-quality
数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/66ak2h12.pdf
技术文档- https://www.ti.com/product/66AK2H12#tech-docs
5.设计和开发: https://www.ti.com/product/66AK2H12#all
软件- https://www.ti.com/product/66AK2H12#software-development
硬件- https://www.ti.com/product/66AK2H12#hardware-development
6.如果您对质量、封装或订购 TI 产品有疑问、请参阅 TI 支持。
7.要在 E2E 论坛上发布技术查询、请访问 :(+) TI E2E 支持论坛
此致
Shankari G