请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6424 大家好、
在设计基于 TMS320C6424的新产品时、我们建议使用一个晶体(P/N)、该晶体将为音频应用提供最佳性能。
晶体的频率稳定性是多少"足够低的 ppm"?
在数据表 P.158中、"对于音频应用、输入时钟的稳定性非常重要。 用户应选择具有足够低 ppm 的晶体、以确保特定应用具有良好的音频质量。"
请举一个示例、其中包括负载电容器 C1和 C2、如果可能、还包括 EVAL 板的原理图。
谢谢你。
-Mark