请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA71 你好。
我正在尝试计算其中一个项目的 SoC DRA710的功耗。
我已经看到了处理器电源的两个参考设计。
实施1: http://www.ti.com/lit/ug/snvu577a/snvu577a.pdfhttp://www.ti.com/lit/ug/spruif1a/spruif1a.pdf
实施2: http://www.ti.com/lit/ug/spruii3/spruii3.pdf
我只对第二级电源感兴趣、因为3.3V 和5V 电压将由另一个 ECU 提供。 这两种实施方案是否有任何优缺点?
此外、我还在尝试计算 S0C 功耗。 在数据表中、仅提及与您的 TI 代表联系。 请帮帮我。
谢谢