This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6457:McBSP 不能用于外部环回。

Guru**** 1545660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/730941/compiler-tms320c6457-mcbsp-not-working-for-external-loopback

器件型号:TMS320C6457

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好

请查找 McBSP 解决方案

1)当我在 SPCR 中启用 DLB = 1以进行数字回路时、McBSP_MulChannel_example.c 代码被成功编译、当我运行此代码时、McBSP 为 Pass.I 在给定路径 http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/bios_mcsdk/01_00_00_08/index_FDS.html 上安装 MCSDK I 在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\pdk_C64x_ccs00_multi_channel_example.c 中找到 McBSP_example 示例。

2) 2)当我在 SPCR 中禁用数字回路的 DLB = 0时、McBSP_MulChannel_example.c 代码会成功编译、当我 运行此代码时、McBSP 会失败。 I 将 CLKX0 (55)短接至 CLKR0 (53)、FSX0 (50)短接至 FSR0 (48)、DX0 (54)短接至 DR0 (52)(McBSP0)和 CLKX1 (62)短接至 CLKR1 (60)、FSX1 (65)短接至 FSR1 (63)、DX1 (69)短接至 DR0 (52)、McBSP1 (64 )短接至48 (McJ1)、McBSP1 (64)短接至52)、McBSP1 (64) McBSP1为65至63、69至67。

3) 3)如何配置 CLKS0以使用来自主 PLL 的内部芯片 CLKS。

此致、

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chirag、

    很抱歉、我错过了这个机会。 您是否能够解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chirag、

    我们没有听到您的反馈、因此我要关闭此主题。 如果您的问题仍未解决、请随时通过按下"+"提出相关问题"按钮来启动新主题。 谢谢!