This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:PROCESSOR-SDK-RTOS-C667x 05_01_00_11中没有捆绑的 DSPLIB 和 mathlib

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/746051/tms320c6678-no-dsplib-and-mathlib-bundled-in-processor-sdk-rtos-c667x-05_01_00_11

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:MATHLIB

您好!

我们注意  到 PROCESSOR-SDK-RTOS-C667x 05_01_00_11安装程序中没有捆绑 DSPLIB 和 mathlib。

我在 安装程序向导中检查了 dsplib 和 mathlib 组件、如下所示:

安装完成后、将生成 dsplib 和 mathlib 的目录、但这些目录中没有内容。 我认为这是安装程序错误。 请为将来的版本修复它。 同时,您能否共享这些软件包的单独下载链接?

此致、
NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,有什么反应吗?

    此致、
    NK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawada-San、

    这个问题已分配给我、我在本周早些时候就已离开了。 您报告的问题是已知问题、我们已将其报告给 SDK 团队。 似乎在开发周期的末尾有一个库的小更新、用于修复某些 Eclipse 内容、更新后的方法无法从新安装程序打包文件。 正在使用错误 ID PRSDK-4926跟踪此问题

    目前、中的工作是从 TI.com 下载 DSPLIB 和 MATHLIB 并将其用于开发。 n`t 次要修订更新没有任何新功能、但仅从 Eclipse 内容中修复。

    下载链接:
    DSPLIB: http://www.ti.com/tool/SPRC265
    MATHLIB: http://www.ti.com/tool/mathlib

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul-San、

    感谢您的回复。 以下库版本可从您提供的链接下载、但这些库似乎不是最初计划在 ProcSDK 中捆绑的最新版本。  

    • MATHLIB 3_1_2_1.
    • DSPLIB 3_4_0_0

    我知道这些更新只是次要更新,但您能建议最新更新的下载链接吗? 以防万一。

    此致、
    NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、他们将使用先前版本的库。 我关闭线程。

    此致、
    NK