This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6457:EMIF 不工作

Guru**** 1545410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/727464/tms320c6457-emif-not-working

器件型号:TMS320C6457

您好!

我正在尝试在 C6457 EVM 上运行 MCSDK 1.0.0.8提供的 EMIF_READ_WRITE 示例。  我已经从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html 下载了 mcsdk 、  我在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\PDK_C64x_1_00_00_06\packages/ti\CSL\C6457\cSL_C6457\examples\EMIFA\src 位置找到了 EMIFA_readwrite_example.c 的示例。

遗憾  的是、运行 GEL 文件后、我发现 PSC 系统的 MDSTAT2寄存器包含0x1E03值、这意味着 EMIF 处于本地复位状态。 因此、我无法在 0x70000000地址处读取/写入 EMIF 配置寄存器。


请帮我解决这个问题、以便我可以为 SRAM 配置 EMIFA?

谢谢、

Rakesh Modi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    请检查 DIP 开关设置和目标配置文件、以确保所有设置都正确、并确保使用 MCSDK 随附的 GEL 文件。

    此外、C6457还有 EMIF 用户指南、请参阅它是否有用。
    www.ti.com/.../sprugk2b.pdf