This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:SPI 闪存写入器不工作

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/688251/rtos-spi-flash-writer-is-not-working

主题中讨论的其他器件:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我正在我的定制板中使用66AK2H14处理器。

已参阅以下链接、以通过 SPI NOR 闪存引导我的定制板。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_BOOT_K2H/E/L#Compilation

但是、根据编译步骤、尝试编译 SPI_flashwriter、但在运行编译命令时遇到以下错误

 C:\ti\pdk_K2~1\packages/ti\boot\sbl>gmake SPI_flashwriter Board=evmK2H SOC=K2H

gmake[1]:进入目录`C:/ti/PDK_K2~1/packages/ti/boot/SBL'
编译/ti/PDK_K2~1/packages/ti/boot/SBL/tools/flashWriter/SPI/src/sbl_spi_wr
之三.
错误:选项--include_path 缺少其参数"dir"
gmaking[1]:***[/ti/PDK_K2~1/packages/ti/boot/SBL/tools/flashWriter/SPI/bin/evmK2
/obj/sbl_spi_writer.obj 错误1
gmake[1]:离开目录`C:/ti/PDK_K2~1/packages/ti/boot/SBL'
gmake:***[SPI_flashwriter]错误2.

C:\ti\pdk_K2~1\packages/ti\boot\sbl>

请帮助我解决此问题。

谢谢、此致、

镍薄型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    镍薄型、

    您可以使用以下方法尝试构建:

    gmake SPI_flashwriter Board=evmK2H SOC=K2H

    SOC 参数区分大小写、因此该构建不n`t 会识别 SOC=K2H、并且可能会引发该错误。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我尝试了相同的操作、遇到了以下错误

    C:\ti_ccs_8\pdk_k2hk _4_0_9\packages/ti\boot\sbl\tools\flashWriter\spi\src>gmake spi_flashwriter Board=evmK2H SOC=K2H
    正在编译 SBL_SPI_writer.c ...
    C:/ti_ccs_8/ti-cgt-C600000_8.1.3/bin/cl6x:未找到
    gmake:***[/ti_ccs_8/pdk_k2~1/packages/ti/boot/sbl/tools/flashWriter/spi/bin/evmK2H/obj/sbl_spi_writer.obj]错误127

    但我签入了指定的修补程序、cl6x.exe 文件存在。

    此致、

    镍薄型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    镍薄型、

    您的设置有问题。 适用于 K2H 4.03版本的 Processor SDK RTOS 使用 TI-CGT-8.2.2版本、因此当您设置构建环境时、该环境是需要调用的工具链。

    在调用此构建之前、您能否确认正在运行以下步骤:

    设置 SDK_INSTALL_PATH=C:\ti_ccs_8
    cd processor_sdk_rtos_k2hk x_xx_xx_xx
    setupenv.bat

    如果您未调用这些步骤、则需要按照《入门指南》或《软件开发人员指南》中的 Build PDK 文章中的建议设置环境。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我已经安装了带有 SDK 4.3的 CCS 7.4、这解决了我的问题。 现在我能够构建了。

    您是否具备超链接界面方面的专业知识??! 现在、我在超链接测试中遇到问题。

    此致、
    镍薄型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    镍薄型、

    请关闭此 E2E 帖子、并为超链接问题打开新帖子、因为它与您的原始帖子无关。
    我们有一位不同的超链接专家、他们可以帮助您解决此问题、因为这不是我的专业领域。

    此致、
    Rahul