This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:摄像头 SER/DES 参考设计

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TMDSEVM572X
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/699759/am5728-camera-ser-des-reference-design

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM572X

大家好、TI 专家、

我们的客户向我们发送了有关 AM5728上 VIP 的推荐 SER/DES 参考设计的问题。

 他们购买了 TMDSEVM572X。

 -他们想知道如何使用 FPD-Link3等 SER/DES 连接摄像机(如 OV10635)。

 

我们找到了适用于 TDA2x 的 SER/DES 摄像头板参考设计、如下所示。

http://www.ti.com/tool/TIDA-00162

 

问题:

  是否有任何其他推荐用于 TMDSEVM572X 的 SER/DES 参考设计?

 

如果您能向我们介绍适用于采用处理器 SDK Linux 的 TMDSEVM572X 的推荐 SER/DES 参考设计、我们也将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的善意。
    非常感谢您的帮助。

    我正在等待他们的答复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matusan、

    TDA2x 器件具有 CSI-2串行接口、可用作摄像头接口。  该接口在 AM572x 器件上不可用。  但是、AM571x 器件上提供了该器件。  遗憾的是、AM571x IDK 不提供用于使用此接口的连接器。  您需要使用 TDA2x EVM 进行实验、直到有自己的电路板可用。  或者、您可以使用 AM570x EVM、该 EVM 的连接器与 TDA2x EVM 上的连接器相同。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    非常感谢您的善意。

    此信息非常有用。

     

    此致、