请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5716 你好。
我正在使用 AM5716进行开发。
我对 WDT 有疑问。
AM5716具有"IPU"、"DSP"和"MPU"。
当任何 CPU 停止时、我想将该信息保存到 EEPROM 中。
实施 WDT 并有意停止每个 CPU 会导致:
(我还通过 WDLY 实现了 EEPROM 保存处理)
--------------------------------------------
1:IPU 停止时
发生 WDT 复位、但未执行保存到 EEPROM。
WDLY 似乎无法正常工作。
2. DSP 停止时
WDT 生成了一个复位、并且还执行了 EEPROM 的保存过程。
它按预期工作。
当 MPU 被停止时
不会发生复位。 也不执行保存处理到 EEPROM。
--------------------------------------------
问题如下。
AM5716的 WDT 复位会调用 WDLY 设置的中断功能。
哪个 CPU 执行中断功能?
此外、我能否获取中断函数内的"哪个 CPU 停止"信息?
谢谢你。