主题中讨论的其他器件: AM4376
你(们)好
在 AMIC120数据表中、
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amic120.pdf
表3-1器件特性比较中的性能规范为2000或2500MIPS。
哪一项是正确的?
谢谢、
GR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在 AMIC120数据表中、
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amic120.pdf
表3-1器件特性比较中的性能规范为2000或2500MIPS。
哪一项是正确的?
谢谢、
GR
您好、GR、
(+) AMIC120:AM4377与 AMIC120之间的兼容性-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
AM437x 和 AMIC120器件是引脚兼容的。 两个器件的 IDK 板是相同的
请参阅下面的 AM437x MIPS 表。
此致、
Sreenivasa
Sreenivasa 您好、
感谢您的信息。
[引用 userid="177086" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189697/amic120-amic120-mips/4483648 #4483648"]请参阅下面的 AM437x MIPS 表。
[/报价]
在此表中、我认为以300MHz 运行的 AM437x 为750MIPS (AM4376)。
但在 AMIC120的数据表中、以300MHz 运行的 AMIC120为2000或2500MIPS。
AMIC120 750MIPS 中的 MIPS 是否正确?
谢谢、
GR