您好!
请提供" Keystone-I 和 II 器件(如 C6657、C6678、K2E 和 K2H)的所有常见问题解答的主列表。"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请提供" Keystone-I 和 II 器件(如 C6657、C6678、K2E 和 K2H)的所有常见问题解答的主列表。"
请在此处下载: e2e.ti.com/.../FAQ_5F00_KS_5F00_3_5F00_Feb_5F00_2023.xlsx
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
"Keystone-I 和 II 器件(如 C6657、C6678、K2E 和 K2H)的所有常见问题解答主列表。"
序号 | 主题 | 类别 | C665X | C667X | K2E | K2H |
1 | Keystone 的 SDK 矩阵- I 和 II | Keystone-I 和 II 器件可用的 SDK 列表 | 常见问题解答 URL | |||
2. | QSG | 快速入门指南- Keystone 1和 Keystone 2 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL |
3. | OOB 演示 | 如何在 KeyStone 器件上运行 OOB 演示 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | FAQURL | |
4. | 下载链接 | TI SDK (TI-RTOS、Linux 和 Linux -RT) | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL |
5. | 目标配置 | 如何在 CCS 中为 KeyStone 器件创建和测试目标配置 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL |
6. | GEL 文件 | 如何在 KeyStone 器件的 DSP 内核上加载和运行 GEL 文件 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL |
7. | 如何在 Keystone 2器件的 ARM 内核上加载和运行 GEL 文件 | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | ||
8. | 平台测试 | 如何在 Keystone 器件上构建和运行平台测试 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL |
9. | 如何解决 TI-RTOS SDK 中平台测试示例中的 CSL 错误 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | |||
10. | 如何在 TI-RTOS SDK 的平台测试示例中解析 cerrno | 常见问题解答 URL | 不适用 | 不适用 | ||
11. | U-Boot | 如何为 K2X 构建 u-boot? 从"PROCESSOR-SDK-LINUX-K2X"软件包 | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL |
12. | 如何从 CCS 为 K2X 系列器件刷写 U-Boot | 不适用 | 不适用 | FAQURL | ||
13. | 如何将 U-Boot 闪存到 K2X 系列器件的 SPI 闪存中 | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | |
14. | Linux | 如何为 K2X 构建 Linux? 从"PROCESSOR-SDK-LINUX-K2X"软件包 | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL |
15. | 如何使用"processor-sdk-linux-k2X"软件包中的 NFS 在 K2X 上引导 Linux | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | |
16. | 如何使用 Yocto 为 K2X 系列器件创建 RootFS 映像 | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | ||
17. | TI-RTOS SDK 生成 | 如何为 KeyStone 器件构建 TI-RTOS SDK 和 PDK | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL |
18 | 如何在 TI-RTOS SDK 中生成 PDK 示例工程 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | |
19. | IBL | 如何在 Windows 平台上的 TI-RTOS SDK 中构建 IBL | 常见问题解答 URL | FAQURL | 不适用 | 不适用 |
20. | 如何在 Linux 平台上的 TI-RTOS SDK 中构建 IBL | 常见问题解答 URL | 不适用 | 不适用 | ||
21. | 如何将 IBL (中间引导加载程序)刷写到 EEPROM 中、以及如何将应用程序二进制文件刷写到 NOR 中? 如何引导 IBL +应用程序二进制文件? | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 不适用 | 不适用 | |
22. | SBL | 如何将 SBL (次级引导加载程序)刷写到 NOR 中、以及如何将应用程序二进制文件刷写到 NOR 中? 如何引导 SBL +应用程序二进制文件? | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | |
23 | 直接引导 | 如何在不使用 IBL 的 TI-C6657-EVM 上运行直接 SPI 引导示例? | 常见问题解答 URL | |||
24 | UART | 如何在 Keystone EVM 的 DSP 内核上通过 TI-RTOS SDK 构建和运行 UART 示例项目 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL |
25 | 如何在 Keystone 2 EVM 的 ARM 内核上通过 TI-RTOS SDK 构建和运行 UART 示例项目 | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | |
26 | GPIO | 如何在 Keystone 2 EVM 的 ARM 内核上从 TI-RTOS SDK 构建和运行 GPIO 示例项目 | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | |
27. | 尼姆 | 如何在 Keystone EVM 上运行 NIMU-EMAC 客户端示例 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL |
28. | 如何在 NIMU EMAC 示例中配置 DHCP 和静态 IP 配置 | 未来可能会有计划 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | ||
29. | 如何在 Keystone 2 EVM 的 ARM 内核中运行安全加速器示例项目 | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | ||
30 | McBSP | 如何运行 McBSP 环回测试? | 不适用 | 不适用 | 常见问题解答 URL | |
31. | IPC | 如何在 TI-RTOS SDK 中构建 IPC | 常见问题解答 URL | |||
32 | 如何在 Keystone EVM 的 DSP 内核上通过 TI-RTOS SDK 构建和运行 IPC-SRIO 示例项目 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 不适用 | 不适用 | |
33. | 如何在 Keystone EVM 的 DSP 内核上通过 TI-RTOS SDK 构建和运行 IPC-Image 处理演示项目 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 未来可能会有计划 | ||
34 | 引导魔法地址 | 如何通过 C6657中的第一个内核唤醒第二个内核? 什么是引导-魔术地址/跳转引导地址? | 常见问题解答 URL | |||
35. | TSIP | 如何在 Keystone EVM 的 DSP 内核上通过 TI-RTOS SDK 构建和运行 TSIP 示例项目 | 不适用 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | 不适用 |
36. | 代码执行测量 | 如何利用时钟周期来测量代码执行所需的时间? | 常见问题解答 URL | |||
37. | DDR3接口 | 如何计算 KeyStone 器件的"DDR3接口–寄存器"以及 KeyStone EVM 上的测试/调试。 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | ||
38. | 仿真器固件更新 | 如何更新 XDS2XX 仿真器中的固件 | 常见问题解答 URL | 常见问题解答 URL | ||
NA*-不适用。
此致
Shankari G