请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM365 我想了解更多这个芯片。 我正在研究一个电路、该电路是1990年代后期构建的、在该芯片内、它们用于使用视频同步分离器/剥线器生成模拟视频信号、该信号将从 RS-170信号馈入 ADC。 我想知道、如果这个芯片能够使用相同的 RS-170信号生成模拟视频信号、我们将尝试重新设计这个电路并尽可能简化。 否则、我必须自己设计一个同步分离器。 我查看了您的数据表,内置 ADC 的性能非常强,但我没有找到任何有关 ADC 或 DAC 采样率的信息,我正在寻找32Msps。 我还想知道它接收该 RS-170信号并执行旧电路所执行的操作的能力。
我将附加旧视频同步分离器芯片的数据表、以查看能够处理该信号所需的规格。 以及 ADC 和 DAC 的数据表。