请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我们在使用 TI AM3358BZCZ100处理器的产品中使用 BeagleBone。 使用 Linux OS 时、请指定将复位处理器的最小脉冲持续时间、以及我们是否可以使用看门狗所需的最大时间
APX823-29W5G-7 或
MCP1320T-29LE/OT
看门狗 IC。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在使用 TI AM3358BZCZ100处理器的产品中使用 BeagleBone。 使用 Linux OS 时、请指定将复位处理器的最小脉冲持续时间、以及我们是否可以使用看门狗所需的最大时间
APX823-29W5G-7 或
MCP1320T-29LE/OT
看门狗 IC。
您好 Rishav Kumar Verma
感谢您的查询。
不确定我是否完全理解了该查询。
您是否希望将现有器件与您提到的器件配合使用?
看门狗持续时间取决于应用。
上电复位要求应该是器件上电时序的一部分。 您能否查看数据表。
请参阅常见问题解答以下载数据表。
此致、
Sreenivasa