主题中讨论的其他器件:ADS1298RECGFE-PDK、 CC2650
您好!
我将 ADS1298RECGFE-PDK 与 TMS320VC5507 MMB0模块化 EVM 配合使用。 我想通过蓝牙模块而不是 USB 电缆来实现它。那么、是否可以将蓝牙模块连接到给定的 EVM??可以通过 J1连接器连接蓝牙模块吗?
请提供任何帮助。
谢谢。
此致
舒斯特纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 ADS1298RECGFE-PDK 与 TMS320VC5507 MMB0模块化 EVM 配合使用。 我想通过蓝牙模块而不是 USB 电缆来实现它。那么、是否可以将蓝牙模块连接到给定的 EVM??可以通过 J1连接器连接蓝牙模块吗?
请提供任何帮助。
谢谢。
此致
舒斯特纳
您好、Sudestna、
我不确定是否查看过相同的原理图。 您能否分享您提到的原理图?
我在我的闪存中找到了这个具有 VC5507 DSP 的 MMB0板。 我找到了与之连接的子板的一些文档: http://www.ti.com/lit/ug/sbau126d/sbau126d.pdf
在 MMB0主板上、J1是 USB 插座。 无法使用 J1连接到蓝牙器件。 VC5507 USB 外设只能作为从器件运行、需要主机与之通信。
此外、VC5507 DSP 没有 UART、UART 通常用于 CC265x 等蓝牙模块之间的通信。 MMB0主板上的 J4接头具有路由到它的 McBSP、I2C 和 GPIO 信号。 我相信 McBSP 可被配置为作为 SPI 器件运行。
如果您可以找到可使用 I2C 或 SPI 运行的蓝牙器件、则您可能有机会。 或者、如果蓝牙器件可以自配置、并且仅消耗 I2S (来自 McBSP)、则可以选择此选项。 但 ADS12xx 也共享 McBSP 端口、因此您可能需要用蓝线连接 ADS 子板、以禁止 McBSP 进入 ADS12xx 芯片(可能是电平转换器上的 GPIO 转 OE)。
这无疑是一种延伸。
希望这对您有所帮助、
标记
您好、 Sudestna、
C5545 BoosterPack 包含一个 C5545 DSP 和 CC2650板载蓝牙器件:
http://www.ti.com/tool/boost5545ulp
此外、C5535 eZdsp 还具有可连接到蓝牙模块的 P1和 P3接头、如:
http://www.ti.com/tool/cc2650em-7id-rd
https://www.digikey.com/en/product-highlight/p/panasonic/pan1323etu-evaluation-module
希望这对您有所帮助、
标记
您好、Sudestna、
您无法将 ADS 子板直接安装到 BoosterPack 或 eZdsp 上。 它将需要电线或适配器板。
但是、您可以将 ADS 子板安装到 C5517 EVM 和 C5515 EVM 上(对 C5515 EVM 进行了一些修改)。
C5517 EVM 和 C5515 EVM 都具有用于连接 ADS 子板(J10、J14、J15/J13)的接头。
C5515 EVM 的 UART 信号在 P1处滑动、I2S 信号在 P2处滑动、 因此、您可以使用 SPI 或解调连接到 P1/P2的蓝牙模块上的信号-应该有串联电阻器、您可以用蓝线交换 TX 和 RX。
C5517 EVM 无需进行任何修改即可支持蓝牙模块、但该 EVM 确实很复杂、因为它有许多多路复用选项、这些选项通过 DIP 开关进行控制、这些开关也可以通过软件覆盖...
C5515 EVM 的代码位于 https://code.google.com/archive/p/c5505-ezdsp/downloads 上、 但不再支持或维护此软件。 很遗憾、您自己要让软件正常工作。 TI 停产的医疗开发套件(您拥有的 ADS12xx 电量监测计板)是几年前推出的。
希望这对您有所帮助、
标记