This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6202B:TMS320C6202B

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6202B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/930248/tms320c6202b-tms320c6202b

器件型号:TMS320C6202B

您好!

 TMS320C6202B 的最佳替代产品是什么?

在n`t 网站上,我看不到任何替代产品,而且说没有技术支持。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    应用是什么?  

    TMS320C6202B 是一款非常旧的 SoC、如果您知道它将位于什么应用中、我们可能能够为该应用找到更新的 SoC。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    它是一个实时视频引擎。 那么、您对此有何建议?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    对于视频设备、您可能需要查看 AM3/4/5x 设备。

    雷克斯