This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMUPROTRACE:支持 TMS570LS3137

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMUPROTRACE, TMS570LS3137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197342/tmdsemuprotrace-supports-tms570ls3137

器件型号:TMDSEMUPROTRACE
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

您好!

你好。 TMDSEMUPROTRACE 是否支持  TMS570LS3137?

当我检查 TMDSEMUPROTRACE 的产品文件时、 TMS570LS3137不包含在支持的产品中。

请帮助检查以下链接以供您参考。

https://www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE#supported-products

但是、当客户检查 TMDSEMUPROTRACE 的描述时 、提到了 TMDS570LS31x/21x。

请参阅下图以供参考。

您能帮助验证什么是正确的吗? 如果 TMDSEMUPROTRACE 支持 TMS570LS3137、是否需要 CCS 的任何其他许可证?

 TMDSEMUPROTRACE 是否 与 TMS570LS3137评估板完全"即插即用"兼容?

如果 TMDSEMUPROTRACE 不支持 TMS570LS3137、 是否有适用于 TMS570LS3137的跟踪调试器?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="485275" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197342/tmdsemuprotrace-supports-tms570ls3137 "]但当客户检查 TMDSEMUPROTRACE 的描述时 、提到 TMDS570LS31x/21x。

    是的、 TMDSEMUPROTRACE 确实支持使用 TMDS570LS31x/21x 通过 ETM 进行内核引脚跟踪。

    [引用 userid="485275" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197342/tmdsemuprotrace-supports-tms570ls3137 ]\n 您能帮助验证什么是正确的吗? 如果 TMDSEMUPROTRACE 支持 TMS570LS3137、是否需要 CCS 的任何其他许可证?[/QUERP]

    [引用 userid="485275" URL"~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1197342/tmdsemuprotrace-supports-tms570ls3137 "] TMDSEMUPROTRACE 是否 与 TMS570LS3137评估板完全"即插即用"兼容?[/quot]

    假设客户有 一 个 TMDSEMUPROTRACE 仓体、目标板需要一个60引脚 MIPI 走线头(如 TMDS570LS31HDK 上的 J19)来充分利用  TMDSEMUPROTRACE 来获取内核引脚走线数据。  

    如果是这种情况、TMDSEMUPROTRACE 仓体可以直接连接到该接头。

    谢谢

    Ki