Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
注意:此常见问题解答仍在进行中。 示例代码和步骤将很快更新。
MCU+"Hello World"示例可由 CCS 加载。 但是、如果由 Linux 初始化远程内核、则无法加载项目。 为什么是这样?
Linux RemoteProc 驱动程序会在将固件加载到远程内核之前检查远程内核固件是否有资源表。 如果固件没有资源表、则 Linux 不会加载固件。 这意味着、如果我们要使用 Linux 加载"Hello World"示例(或任何示例)、则需要确保项目中包含资源表。
如何向 MCU+项目添加资源表?
。
注1:"远程内核"是指处理器中不是 Linux 内核的任何内核。 从 Linux 的角度来看、M4F 和 R5F 都是"远程内核"。
注2:同样的信息适用于 M4F 和 R5F。 目前、此常见问题解答将使用 M4F 来演示如何添加资源表。