进行下电上电时、电源轨上通常存在残余电压、不会降低到理论值0伏。 可接受的电压是多少? 我看到非失效防护 IO 范围为-0.5V 至0.3V。 但看不到电源。
例如、从客户电路板捕获的下图、在执行下电上电时、3.3V 缓慢下降、在再次上电时将保持残余电压、因此希望知道可接受的范围。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
进行下电上电时、电源轨上通常存在残余电压、不会降低到理论值0伏。 可接受的电压是多少? 我看到非失效防护 IO 范围为-0.5V 至0.3V。 但看不到电源。
例如、从客户电路板捕获的下图、在执行下电上电时、3.3V 缓慢下降、在再次上电时将保持残余电压、因此希望知道可接受的范围。
你好,Tang
感谢您的查询。
您能否检查在处理器关闭时是否有任何非故障安全 IO 处于通电状态?
请参阅以下主题
(+) Linux/AM3352:关于泄漏问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
(+) AM3351:失效防护 IO -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
此致、
Sreenivasa
谢谢你。
第一。 它是否也适用于 AM62和 AM64?
2。 您认为如何在数据表中记录它?