请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J721EXCPXEVM 您好、TI。
我们有一个板的电源有问题、这是在 J22连接器(MLB/MLBP)连接到 LA-3784、combiProbe 和 Lauterbach 之后发生的、而不是连接到 J16连接器(JTAG MIPI)。这是由于混淆而导致的、只需重新定向180º 板可能会导致混淆。
过去、我们在另一个电路板上也遇到了一个电源问题(例如:369-22435 EVM 电源问题)、但当时的路由原因不清楚。 经过一些调查、看起来是一个音频电源问题导致了电源问题。 虽然症状现在不完全相同(我看不到电源红色 LED 故障)、但电源显示 SC、且电路板不运行任何软件和某些软件。
为了100%确定这是两个电路板的原因、这种混淆是否会导致 电路板损坏?
非常感谢