您好:
当我编译 pdk_libs,我使用"gmake pdk_libs Board=j721e_EVM core=mcu1_0 build_profile=release"时、我在 mcu1_0和 mcu1_1中有一些任务 需要询问:
这些 pdk_libs 是否只能在 mcu1_0中使用? mcu1_1中的任务是否可以使用这些 pdk_libs?
"core=mcu1_0/core=mcu1_1"的不同编译参数如何影响代码?
当我使用不同 的内核参数生成 pdk_libs 时、pdk_libs 名称相同、如果我同时使用内核 mcu1_0和 mcu1_1、我如何在代码中使用 pdk_libs?
如果我在 mcu1_0和 mcu1_1中的任务使用由"core=mcu1_0"生成的相同 pdk_libs、 则内核间通信中是否会发生数据错误?