主题中讨论的其他器件:DRA742、 TPS25830A-Q1
当前、我们正在执行产品(DRA742)的板启动活动、需要支持刷写 DRA742。
- USB3.0连接到 DRA742的 USB1端口;但在 USB 引导模式下尝试使用 USB type C 电缆进行刷写时、无法检测到器件。 您能告诉我们不检测器件的可能原因吗?
- 有一个 USB2.0接口连接到 DRA742的 USB2端口。 USB 引导中是否可以通过 USB2端口进行闪存。
请您尽早回复上述说明。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当前、我们正在执行产品(DRA742)的板启动活动、需要支持刷写 DRA742。
请您尽早回复上述说明。
调试会议说明2023-02-23:
- TI 在 TPS25830A-Q1器件的输入和输出上请求 USB 2.0 DP/dm/VBUS 逻辑布线
- TI 请求 USB2.0 DP/dm/VBUS 逻辑分析仪解码数据、以进行比较、下载 DRA742 USB2.0与下载不工作 DRA742 USB2.0。 请对两个下载测试用例使用相同的二进制文件。 注意:TI 将查找"working DRA742" USB 下载 和"non-working DRA742"下载之间的任何不一致之处。
- TI 请求测量用于在上电序列期间配置 USB 引导模式的 DIP 开关的电压。
-客户无法在任何引导模式下将 XDS 200调试器连接到新的 DRA742 ECU (首次使用任何调试器测试 JTAG 时)。
-客户将在另一个同时包含 DRA742的工作 ECU 上测试 XDS 200调试器与 CCS 的连接。
谢谢、
Steve W.
您好 Vignesh
对于 CCS 问题、您能否使用此处提到的 CCS 工具进行检查
https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-DRA7X
这适用于 Windows。
也可以用于 CCS 设置参考
Processor SDK RTOS 汽车入门指南
这可能会对您有所帮助。
此致
Diwakar
会议说明2023-02-27
由于根本原因是 PMIC OTP 设置不正确、因此应在处理器 E2E 论坛中关闭此 TT、USB2.0闪存现在可与 DRA742一起工作。
谢谢、
Steve W.