This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:用于与 eMMC 通信的 MMCSD 驱动程序无效

Guru**** 2195380 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1228863/sk-tda4vm-mmcsd-driver-to-communicate-with-emmc-is-not-working

器件型号:SK-TDA4VM

您好!

我正在运行 fatfs 控制台测试示例、以使用处理器 SDK RTOS 版本08_06与 SK-TDA4VM 电路板上的 eMMC 进行通信;当我运行代码时、eMMC 初始化失败。

上述代码段位于 文件 MMCSD_v2.c 的 MMCSD_v2_initEmmc 函数中、传输此命令后、MMCSD_v2_transfer 函数中将出现命令执行失败错误。

没有代码更改、我只是在 SDK 中运行示例代码、而不是在运行。 请支持我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    SK-TDA4VM 没有板载 eMMC、因为 SK 板移除许多外设和板载器件以降低成本。  由于此硬件限制、eMMC 示例无法在 SK 板上运行。

    要评估我们的 eMMC 示例和其他 PSDK RTOS 示例、建议购买 J721E EVM 板、它具有与 SK-TDA4VM 板相同的 SoC、但具有更多的外设和器件、包括 eMMC 引脚输出: https://www.ti.com/tool/J721EXSOMXEVM

    此致、

    Takuma.