This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM64:SKAM64 -A

Guru**** 612015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1217069/sk-am64-skam64--a

器件型号: SK-AM64

您好!  

我正尝试配置内部12位 ADC ,在 skam64中,外部模拟数据作为输入,在技术参考手册中提到了8个模拟输入引脚为 ADC , 但当我检查原理图时,似乎没有一个输入引脚可以在板上用于外部连接,也在原理图中,所有引脚都接地。

我想把这个 ADC 与外部输入结合使用,有没有办法提供外部输入?

此致、

Shruti Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shruthi Gupta、

    感谢您的查询。

    我认为没有一种简单的方法可以连接 SK-AM64上的 ADC。

    或者、您可以考虑 AM64 EVM、它可以将外部输入连接到 ADC。

    此致、

    Sreenivasa.