Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMS320C6671
Thread 中讨论的其他器件: TMS320C6671
您好!
我一直在查看 TMS320C6678和 TMS320C6671的数据表、但无法确定这两个型号是否引脚兼容。 请您澄清这一问题吗?
此外、如果您能强调 TMS320C6678和 TMS320C6671之间的主要区别、我将不胜感激。 您的指导对于帮助我为我的项目做出明智的决定将是非常宝贵的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, TMS320C6671
您好!
我一直在查看 TMS320C6678和 TMS320C6671的数据表、但无法确定这两个型号是否引脚兼容。 请您澄清这一问题吗?
此外、如果您能强调 TMS320C6678和 TMS320C6671之间的主要区别、我将不胜感激。 您的指导对于帮助我为我的项目做出明智的决定将是非常宝贵的。
Daniel:
我们的硬件专家将回答您的第一个问题。
--
在第二个问题上、主要区别在于 C6678有8个 C66x DSP 内核、而 C6671只有一个 C66xDSP 内核。
由于 C6678有8个内核、因此可以通过 IPC 在8个内核之间进行运算、与单核 C6671相比、速度将更大
C6678的最大内核频率为1.4 GHz、而 C6671的最大内核频率为1.25 GHz。
--
可用于 C6678的 EVM 板用于演示特性和功能、其中提供了原理图、TRM、BOM 等。 这将简化产品开发。
在启动定制产品和设计之前、用户可以轻松获得 EVM 的实践经验。
在软件方面,处理器 SDK (软件开发套件)提供驱动程序示例以测试外设。
但这是一个常见的错误、也适用于 C6671。
--
IPC -图像处理演示软件可用于 C6678。
此致
Shankari G
您好、是的、这两个器件是引脚兼容的。
此致、
Kyle
您好!
已经指出、在 C667x 系列中、最后一个数字用于内核计数、可能是1、2、4、8。 具有更多内核可能意味着具有更大的处理能力。 但是、请记住、处理能力不会像处理个人计算机一样被您支配。 相反,必须仔细规划工作分配和结果收集手动. 诸如 OpenMP 之类的工具允许该工作的某些卸载、但仍有一个陡峭的学习曲线。 在我们的团队中、我们拥有超过10年的4核处理器经验、虽然我们不能超越实验、但生产应用仍然采用单核处理器。