请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6713B 您好!
我的客户想知道 BGA 封装 C6713B 的焊球尺寸信息、我的客户可以从哪里获得此数据?
请建议、感谢您的帮助。
此致、
卢克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户想知道 BGA 封装 C6713B 的焊球尺寸信息、我的客户可以从哪里获得此数据?
请建议、感谢您的帮助。
此致、
卢克
数据表中显示了焊球尺寸。 国内生产总值为第151页,ZDP 为第152页。
--保罗
Paul、
我知道那张图片,但如何解释它?
假设焊球尺寸的最小值为0.6、典型值为0.75、最大值为0.9? 是这样吗?
这些数字的单位是毫米吗?
此致、
卢克
Luke、
感谢您的澄清。 我正在努力为您获取详细信息。
--保罗
卢克
0.15mm 是螺柱。 也就是身体底部与平面的表面
假设封装在完美的平面上。
0.6-0.9mm 是焊球直径范围。
对于其余符号、它们都来自 ASME。 请参阅以下内容了解其定义
--保罗