This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:解释 IPC 邮箱分配?

Guru**** 2039090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238685/faq-tda4vm-explain-ipc-mailbox-allocation

器件型号:TDA4VM

IPC 使用硬件邮箱。 使用了哪些信标,哪些信标仍可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    J7平台有12个硬件邮箱实例。 即12x 16硬件邮箱队列。

    硬件邮箱主要用于提供具有较小32位有效载荷的中断事件通知。每个邮箱由16个单向硬件队列组成、最多可与4个通信用户进行交互。

    处理器总数= 12 (6个 R5F + 3个 DSP + 2个 MPU A72内核和 一个可选的第二个 C7x)。

    所有不同集群之间没有足够的中断(12 * 4 = 48)来分隔一对处理器之间的中断(12 * 11 / 2 = 66)。


    邮箱 FIFO 本身就足够了。 我们有192 (12 * 16)个 FIFO,我们只需要132 ((12 * 11)进行双工通信。

    所有 RTOS 只为 Rx 使用1个中断、而没有针对 Tx 使用中断(表示"-1")。 RTOS 处理器需要11个其他 Rx 队列。

    Linux 邮箱内核框架要求 Tx 中断才能运行 Tx 状态机、因此用于 Rx 和 Tx 的两个 FIFO 必须使用2个 FIFO、且每个处理器有2个用户中断。

    Linux 上的用户中断将 Rx 和 Tx 多路复用到特定的处理器。

    集群0至4专用于与在 A72_VM0和可选的 A72_VM1上运行 Linux 的主机进行通信。 5个集群、用于10个其他非 A72处理器。

      a72-vm0 主- r5f0 主电源-r5F1 主- r5f2 主参考3 mcu-r5f0 mcu-r5f1 c66x0 c66x1 C7x-0 a72-vm1 C7x-1
    a72-vm0   Rx -> C1、u0、Q0
    tx -> C1、u0、Q1
    Rx -> C1、u0、Q2
    tx -> C1、u0、Q3
    Rx -> C2、u0、Q0
    tx -> C2、u0、Q1
    Rx -> C2、u0、Q2
    tx -> C2、u0、Q3
    rx -> c0、u0、q0
    tx -> c0、u0、Q1
    Rx -> c0、u0、Q2
    tx -> c0、u0、Q3
    Rx -> C3、u0、Q0
    Tx -> C3、u0、Q1
    Rx -> C3、u0、Q2
    tx -> C3、u0、Q3
    RX -> C4、u0、Q0
    tx -> C4、u0、Q1
    rx -> c0、u0、q10
    tx -> c0、u0、Q11
    RX -> C4、u0、Q2
    tx -> C4、u0、Q3
    主- r5f0 RX -> C1、U1、Q1
    TX -> C1、U1、Q0
      RX -> C1、U1、Q4
    TX -> C1、U1、Q5
    Rx -> C5、u0、Q0
    TX -> C6、-1、Q0
    Rx -> C5、u0、Q1
    TX -> C6、-1、Q8
    Rx -> C5、u0、Q2
    TX -> C7、-1、Q0
    Rx -> C5、u0、Q3
    TX -> C7、-1、Q8
    RX -> C5、U1、Q4
    TX -> C8、-1、Q0
    RX -> C5、U1、Q5
    TX -> C8、-1、Q8
    RX -> C5、U1、Q6
    TX -> C9、-1、Q0
    RX -> C1、U1、Q7
    TX -> C1、U1、Q6
    RX -> C5、U1、Q7
    TX -> C9、-1、Q8
    主电源-r5F1 RX -> C1、U2、Q3
    TX -> C1、U2、Q2
    RX -> C1、U2、Q5
    TX -> C1、U2、Q4
      RX -> C5、U2、Q8
    TX -> C6、-1、Q1
    Rx -> C5、U2、Q9
    TX -> C6、-1、Q9
    RX -> C5、U2、Q10
    TX -> C7、-1、Q1
    RX -> C5、U2、Q11
    TX -> C7、-1、Q9
    RX -> C5、U3、Q12
    Tx -> C8、-1、Q1
    RX -> C5、U3、Q13
    TX -> C8、-1、Q9
    RX -> C5、U3、Q14
    TX -> C9、-1、Q1
    RX -> C1、U2、Q9
    TX -> C1、U2、Q8
    RX -> C5、U3、Q15
    TX -> C9、-1、Q9
    主- r5f2 RX -> C2、U1、Q1
    TX -> C2、U1、Q0
    Rx -> C6、u0、Q0
    TX -> C5、-1、Q0
    Rx -> C6、u0、Q1
    TX -> C5、-1、Q8
      RX -> C2、U1、Q4
    TX -> C2、U1、Q5
    Rx -> C6、u0、Q2
    TX -> C7、-1、Q2
    Rx -> C6、u0、Q3
    TX -> C7、-1、Q10
    RX -> C6、U1、Q4
    TX -> C8、-1、Q2
    RX -> C6、U1、Q5
    TX -> C8、-1、Q10
    RX -> C6、U1、Q6
    TX -> C9、-1、Q2
    RX -> C2、U1、Q7
    TX -> C2、U1、Q6
    RX -> C6、U1、Q7
    TX -> C9、-1、Q10
    主参考3 RX -> C2、U2、Q3
    TX -> C2、U2、Q2
    RX -> C6、U2、Q8
    Tx -> C5、-1、Q1
    RX -> C6、U2、Q9
    TX -> C5、-1、Q9
    RX -> C2、U2、Q5
    TX -> C2、U2、Q4
      RX -> C6、U2、Q10
    TX -> C7、-1、Q3
    RX -> C6、U2、Q11
    TX -> C7、-1、Q11
    RX -> C6、U3、Q12
    Tx -> C8、-1、Q3
    RX -> C6、U3、Q13
    TX -> C8、-1、Q11
    RX -> C6、U3、Q14
    TX -> C9、-1、Q3
    RX -> C2、U2、Q9
    TX -> C2、U2、Q8
    RX -> C6、U3、Q15
    TX -> C9、-1、Q11
    mcu-r5f0 Rx -> c0、U1、Q1
    tx -> c0、U1、q0
    RX -> C7、u0、Q0
    TX -> C5、-1、Q2
    RX -> C7、u0、Q1
    TX -> C5、-1、Q10
    RX -> C7、u0、Q2
    TX -> C6、-1、Q2
    RX -> C7、u0、Q3
    TX -> C6、-1、Q10
      Rx -> c0、U1、Q4
    tx -> c0、U1、Q5
    RX -> C7、U1、Q4
    TX -> C8、-1、Q4
    RX -> C7、U1、Q5
    TX -> C8、-1、Q12
    RX -> C7、U1、Q6
    TX -> C9、-1、Q4
    Rx -> c0、U1、Q7
    tx -> c0、U1、Q6
    RX -> C7、U1、Q7
    TX -> C9、-1、Q12
    mcu-r5f1 Rx -> c0、U2、Q3
    Tx -> c0、U2、Q2
    RX -> C7、U2、Q8
    TX -> C5、-1、Q3
    RX -> C7、U2、Q9
    TX -> C5、-1、Q11
    RX -> C7、U2、Q10
    TX -> C6、-1、Q3
    RX -> C7、U2、Q11
    TX -> C6、-1、Q11
    Rx -> c0、U2、Q5
    tx -> c0、U2、Q4
      RX -> C7、U3、Q12
    TX -> C8、-1、Q5
    RX -> C7、U3、Q13
    TX -> C8、-1、Q13
    RX -> C7、U3、Q14
    TX -> C9、-1、Q5
    Rx -> c0、U2、Q9
    tx -> c0、U2、Q8
    RX -> C7、U3、Q15
    TX -> C9、-1、Q13
    C66x-0 RX -> C3、U1、Q1
    TX -> C3、U1、Q0
    Rx -> C8、u0、Q0
    TX -> C5、-1、Q4
    Rx -> C8、u0、Q1
    TX -> C5、-1、Q12
    Rx -> C8、u0、Q2
    TX -> C6、-1、Q4
    Rx -> C8、u0、Q3
    TX -> C6、-1、Q12
    RX -> C8、U1、Q4
    TX -> C7、-1、Q4
    RX -> C8、U1、Q5
    TX -> C7、-1、Q12
      RX -> C3、U1、Q4
    TX -> C3、U1、Q5
    RX -> C8、U1、Q6
    TX -> C9、-1、Q6
    RX -> C3、U1、Q7
    TX -> C3、U1、Q6
    RX -> C8、U1、Q7
    TX -> C9、-1、Q14
    C66x-1 RX -> C3、U2、Q3
    TX -> C3、U2、Q2
    RX -> C8、U2、Q8
    TX -> C5、-1、Q5
    RX -> C8、U2、Q9
    TX -> C5、-1、Q13
    RX -> C8、U2、Q10
    TX -> C6、-1、Q5
    RX -> C8、U2、Q11
    TX -> C6、-1、Q13
    RX -> C8、U3、Q12
    TX -> C7、-1、Q5
    RX -> C8、U3、Q13
    TX -> C7、-1、Q13
    RX -> C3、U2、Q5
    TX -> C3、U2、Q4
      RX -> C8、U3、Q14
    TX -> C9、-1、Q7
    Rx -> C3、U2、Q9
    TX -> C3、U2、Q8
    RX -> C8、U3、Q15
    TX -> C9、-1、Q15
    C7x-0 RX -> C4、U1、Q1
    TX -> C4、U1、Q0
    Rx -> C9、u0、Q0
    TX -> C5、-1、Q6
    Rx -> C9、u0、Q1
    TX -> C5、-1、Q14
    Rx -> C9、u0、Q2
    TX -> C6、-1、Q6
    Rx -> C9、u0、Q3
    TX -> C6、-1、Q14
    RX -> C9、U1、Q4
    TX -> C7、-1、Q6
    RX -> C9、U1、Q5
    TX -> C7、-1、Q14
    RX -> C9、U1、Q6
    TX -> C8、-1、Q6
    RX -> C9、U1、Q7
    TX -> C8、-1、Q14
      RX -> C4、U1、Q7
    TX -> C4、U1、Q6
    RX -> C4、U1、Q4
    TX -> C4、U1、Q5
    a72-vm1 Rx -> c0、U3、Q11
    Tx -> c0、U3、Q10
    RX -> C1、U3、Q6
    TX -> C1、U3、Q7
    RX -> C1、U3、Q8
    Tx -> C1、U3、Q9
    RX -> C2、U3、Q6
    TX -> C2、U3、Q7
    RX -> C2、U3、Q8
    TX -> C2、U3、Q9
    Rx -> c0、U3、Q6
    tx -> c0、U3、Q7
    Rx -> c0、U3、q8
    Tx -> c0、U3、q9
    RX -> C3、U3、Q6
    TX -> C3、U3、Q7
    RX -> C3、U3、Q8
    TX -> C3、U3、Q9
    RX -> C4、U3、Q6
    TX -> C4、U3、Q7
      RX -> C4、U3、Q8
    TX -> C4、U3、Q9
    C7x-1 RX -> C4、U2、Q3
    TX -> C4、U2、Q2
    RX -> C9、U2、Q8
    TX -> C5、-1、Q7
    RX -> C9、U2、Q9
    TX -> C5、-1、Q15
    RX -> C9、U2、Q10
    TX -> C6、-1、Q7
    RX -> C9、U2、Q11
    TX -> C6、-1、Q15
    RX -> C9、U3、Q12
    TX -> C7、-1、Q7
    RX -> C9、U3、Q13
    TX -> C7、-1、Q15
    RX -> C9、U3、Q14
    TX -> C8、-1、Q7
    RX -> C9、U3、Q15
    TX -> C8、-1、Q15
    RX -> C4、U2、Q5
    TX -> C4、U2、Q4
    RX -> C4、U2、Q9
    TX -> C4、U2、Q8

    示例:RX -> C1、U1、Q1表示 Rx 中断集群1 User1和 Q1邮箱队列

    我们有2个免费集群、即集群10和集群11、可供任何新增加的集群使用。

    此致

    M·塔伦