This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6546:TMDX654IDKEVM 时钟频率变化

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM, TPS62864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240328/am6546-tmdx654idkevm-clock-freq-change

器件型号:AM6546
主题中讨论的其他器件:TMDX654IDKEVMTPS62864

您好!

是否可以在 TMDX654IDKEVM 评估板上将时钟频率更改为1G 或1.1G?

我尝试更改.dts 文件中的时钟频率、  

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/968335/am6548-how-to-setting-am654x-cpu-freq-to-1-1g

如果我将时钟更改为1G、则 OPP 电压设置正确、但在"尝试从 MMC2引导"之后挂起

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我认为1.1GHz 技术并未在 EVM 上得到验证。 至少必须增加 VDD_MPU0/1电源。 我不确定这是否可以存档在 EVM 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin Liu:

    感谢您的回答。 我稍微深入地了解了一下 LIL 位、发现  VDD_MPU0/1电源很遗憾不可更改。 另一个具有 i2c 接口的电源稳压器的电路板占用空间小。 我非常确信 TPS62864会是完美的选择。 这不是一件容易的事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您提供更多信息。