This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:主域中的 MDIO 连接

Guru**** 1826200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1212943/tda4vh-q1-mdio-connection-in-the-main-domain

器件型号:TDA4VH-Q1

您好!

我在 TRM (SPRUJ52B–2022年6月–2022年11月修订)中找不到主域中连接到内部9端口以太网交换机的 MDIO0或 MDIO1。 您能解释一下吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查这一点、我们会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。

    ,如果它是主域中连接至内部9端口以太网交换机的 MDIO0或 MDIO1。 您可以澄清一下吗?

    我们可以随意使用、但这可以在 Linux 端通过在器件树中映射相应的 MDIO 引脚来实现。

    而在 RTOS 应用(以太网固件)映射为 MDIO0到 CPSW2G 并 MDIO1到 CPSW9G 的情况下。

    我们建议使用、即使在 Linux 端也可采用 RTOS 应用程序的配置方式。

    此致、
    苏德黑尔