This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXSOMXEVM:J721EXSOMG01板 GP 模式关于 HSM 安全加密问题

Guru**** 610675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245626/j721exsomxevm-j721exsomg01-board-gp-mode-about-hsm-security-encryption-issues

器件型号:J721EXSOMXEVM

1 TI EVM 官方电路板 J721EXSOMG01EVM 的 GP 是否可以运行安全加密 HSM 模块? 或者它必须是 HS 吗?  

2  我在 GP 版 EVM 官方板 J721EXSOMG01EVM 上运行了矢量的自动安全加密 HSM。 当我在 MCU 的 R5F 内核上运行主机端、在 Cortex-M3内核上运行 HSM 端时、我可以单独加载运行。 但是、当我同时运行时、CCS 调试器单步主机代码将会自动运行、并且无法正常地单步运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1 TI EVM 官方电路板 J721EXSOMG01EVM 的 GP 能否运行安全加密 HSM 模块? 或者它必须是 HS 吗?  [/报价]

    J721E SoC 的 GP 版本确实具有 SA2UL 安全加速器、但它们未在 TIFS 中启用。  对于 GP 器件上的电子保险丝/客户安全密钥编程没有规定、因此 无法实现真正的器件安全。 您需要使用 HS 器件来获得安全密钥。  

    我在 GP 版的 EVM 官方板 J721EXSOMG01EVM 上运行了 vector 的自动填充安全加密 HSM。 当我在 MCU 的 R5F 内核上运行主机端、在 Cortex-M3内核上运行 HSM 端时、我可以单独加载运行。 但是、当我同时运行时、CCS 调试器单步主机代码将循环运行、并且无法正常地单步运行。[/引号]

    请联系 Vector 以获得其 Vector HSM 堆栈和 固件的支持。 TI 本身无权访问或交付 SDK 中的矢量 HSM 固件。   

    此致

    苏曼

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持和回答! 现在、我已经购买了 Vector 的 HSM 安全加密包、我可以在此 EVM 的 GP 板上进行安全加密开发还是演示开发吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我还需要确认 HSM 端在 R5F 内核上运行、主机端在 Cortex-M 内核上运行、但不能同时运行。 我想确认是该电路板的硬件、还是该设置导致两个内核无法同时运行。 如果是设置或硬件问题、如何操作以确保两个内核同时运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    vector 的 HSM 安全加密包、我可以在此 EVM 的 GP 板上进行安全加密开发吗?

    是的、这在理论上应该是可行的。 TI EVM 仅随附 GP 器件、而 IIUC 让您自定义 TIFS 以在其基础上添加矢量堆栈。 为此、您通常需要一个 HS-PRIME 器件。

    嗨,我还需要确认我的 HSM 端是否在 R5F 内核上运行,而我的主机端是否在 Cortex-M 内核上运行,而且它不能同时运行。 我想确认是该电路板的硬件、还是该设置导致两个内核无法同时运行。 如果是设置或硬件问题,如何操作以确保两个内核同时运行。

    您是说、主机端在 R5F 上运行、而 HSM 端在 Cortex-M 内核上运行? 没有限制。 事实上、我们的器件都无法运行/引导、它们都无法同时运行。 SBL/引导加载程序代码在 MCU R5F 上运行、而 TIFS 在 Cortex-M4内核上运行。  

    此致

    苏曼