您好、TI!
我们在定制电路板上使用的是 Linux RT SDK 07.01.00.18。
从 TRM、可以读取8个温度传感器寄存器。
例如、我尝试从 VTM_TMPSENS2_STAT 获取 ADC 值。 因此、我尝试 检查 VTM_TMPSENS0_CTRL 的值。
root@delta-am65x:~ devmem2 0x42050080 w 0xE0
/dev/mem 打开。
在地址0x7f9eca6000处映射的存储器。
在地址0x42050080 (0x7f9eca6080)处读取:0x000000E0
在地址0x42050080 (0x7f9eca6080):0x000000E0、回读0x000000E0
然后、我尝试从 VTM_TMPSENS2_STAT 寄存器获取该值。
root@delta-am65x:~ devmem2 0x42050088
/dev/mem 打开。
内存映射在地址0x7f90ea4000。
在地址0x42050088 (0x7f90ea4088):0x00120F1
ADC 值是799。
通过这种方法、我们可以在 TRM 中将其映射到温度。
我想检查这种方式是否正确。
谢谢。
埃里克