AM3354:AM3354引导延迟3min 22sec -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
大约两年前、我们遇到了处理器延迟3分钟和22秒的问题。 最近、在某个版本中、我们有多个电路板再次出现此问题、在两者之间进行多次构建之后、也没有出现任何问题。 最初、我们用粉笔将其归为更换处理器后一次发生的 MFG 问题或 ESD 损坏的处理器、并解决了该问题。 我已经重新测试了原来的帖子中所有建议的内容、并且都以相同的方式签出。 更换其中一个主板上的处理器似乎可以解决该主板上的此问题。 仍然存在的问题是、导致这种情况的原因是什么? 我们将 TPS65217C 与 AM3354配合使用。 PMIC 释放 PGOOD (RESET)、并且从 AM3354 (PMIC_POWER_EN)返回的闪烁与正常情况相似、但它仅停留在那里3分钟和22秒。 然后像正常方式引导、并在通电后正常工作。
3min 和22-25s 的可重复性和精确计时(人为错误启动和停止秒表)似乎并不是巧合。 对自上一个帖子以来可能发生的情况有任何新的见解?
谢谢。