This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:WKUP_GPIO0_11引脚上的时钟生成

Guru**** 2128680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1254910/processor-sdk-j721s2-clock-generation-on-the-wkup_gpio0_11-pin

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2

您好!  

J721s2器件。 在中、我们正在处理 R5F (MCU2_1)。 在这种情况下、我们将面临一个问题。 我们希望从 WKUP_GPIO0_11引脚生成时钟500kHz。 我们需要遵循的程序是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果要使用  WKUP_GPIO0_11引脚,则必须查看相应的 DM 定时器。  

    在本例中、您可以 在计时器模式下使用 MCU_TIMERIO1。

    初始化 相应的 DM 计时器、然后  根据需要调用 Sciclient_pmSetModuleClkFreq 来调整时钟频率。

    或者、如果您想调整时钟上的占空比、那么您也可以进行 PWM。

    我们确实具有基于所需计时器生成的 PWM 输出。 在以下路径中、我们确实需要  

    software-dl.ti.com/.../ug_pwm_top.html

    我们确实可以 参考示例 mcusw/mcal_drv/mcal/examples/pwm。

    此致

    M·塔伦