This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:在定制设计上引导 LinuxRT SD 卡

Guru**** 1947850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1355264/am6548-booting-linuxrt-sd-card-on-custom-design

器件型号:AM6548

我们尝试启动一个 SD 卡、其中包含 Linux RT 的基本映像(使用 SDK 中的 shell 脚本创建)。 我们将引导、直到内核尝试识别 SD 卡 MMC1。 找不到信息并且在启动时冻结。

什么原因可能导致此问题? 附件是一个文本文件、包含内核在 bootup.e2e.ti.com/.../Custom-Board-Linux-Boot.txt 期间打印的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AKM:

    [  1.173998] pca953x 0-0039:未找到电源 VCC、使用虚拟稳压器
    [1.174190]  pca953x 0-0039:不使用 AI
    [  1.185927] pca953x 0-0039:写入寄存器失败
    [1.186226]  pca953x:0-0039探测器失败,错误-121

    这些故障很可能是导致该问题的原因。

    我可以知道您在电路板上使用的 I2C 扩展器是什么吗?

    此致、

    普拉桑特