请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM62 高支持。
我在决定使用 AM623X 还是 AM625X 时遇到了困难。
我想通过禁用 GPU SK-AM62来评估性能。
我可以在 SK-AM62上禁用 GPU 吗? 请告诉我如何在 Yocto 项目中禁用它。
我使用的是 PSDK 09.02.01.09。
尊重。
至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果已经有平台引导,则可以运行命令"modprobe -r pvrsrvkm"。 此外,您还可以将模块 pvrsrvkm.ko 重命名为 pvrsrvkm.ko.org。 最后,您还可以在 DTS 文件中执行 status=disabled.
此致、
克鲁纳尔
您好、Krunal。
感谢您的答复。
问题解决了。
谢谢。
Regerds、
至