This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:SDK ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-09_02_00_05-Linux-x86-Install.bin 无法启动 LCD

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1350124/sk-tda4vm-sdk-ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-09_02_00_05-linux-x86-install-bin-can-not-bring-up-lcd

器件型号:SK-TDA4VM

1.下载 ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-09_02_00_05-Linux-x86-Install.bin 并安装。

2.执行  sudo ti-processor-sdk-linux-adas-j721e-evm-09_02_00_05/bin/create-sdcard.sh、在 SDK 中使用预编译的映像创建 SD rd

3.将 SD 卡插入 SK-TDA4VM 电路板并通电。

结果:

HDMI LCD 和 DP LCD 均无法显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    指定的工程师在4月18日前不在办公室。 在此之前请等待响应延迟。\

    此致、
    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenglei:

    目前在商务旅行中、因此我的回答将不具有描述性。

    但是、请参阅边缘 AI 文档来设置 SK-TDA4VM:

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-SK TDA4VM/09.02.00.05

    应该为 SK-TDA4VM 配置 edgeai 映像。 Linux 中的 UART 日志应该来自 ttyUSB2。

    此致、

    大沼市